Un Blueprint per l’AI su larga scala – Un’architettura di riferimento per i mercati IEC
La rapida crescita dell’intelligenza artificiale sta trasformando i requisiti delle infrastrutture dei Data Center. Con l’aumento della densità di calcolo, gli operatori devono affrontare una sfida fondamentale: come implementare rapidamente nuova capacità AI, garantendo al contempo che alimentazione elettrica, raffreddamento e sistemi operativi lavorino insieme in modo efficiente e affidabile?
Affrontare questa sfida richiede più della semplice ottimizzazione delle singole tecnologie. È necessario un approccio integrato, in cui capacità di calcolo, alimentazione, raffreddamento e automazione siano considerati parte di un unico concetto infrastrutturale coordinato. È qui che entra in gioco la collaborazione tra Siemens, STULZ e NVIDIA. Le tre aziende hanno collaborato allo sviluppo di un Blueprint di riferimento per un Data Center AI Hyperscale da 100 MW, combinando le rispettive competenze nelle infrastrutture elettriche e nell’automazione, nel raffreddamento mission-critical e nell’elaborazione AI.
Un approccio integrato all’AI ad alta densità
Progettato sulla base dei sistemi NVIDIA GB300 NVL72 e compatibile anche con implementazioni GB200 NVL72, il Blueprint affronta le principali sfide degli ambienti AI ad alta densità: l’aumento delle densità di potenza dei rack, la crescente domanda di raffreddamento, i carichi elettrici dinamici e la necessità di infrastrutture scalabili e ad alta disponibilità. La sua architettura modulare integra alimentazione, raffreddamento, automazione e capacità di calcolo, favorendo un’implementazione efficiente e replicabile.
STULZ fornisce le tecnologie di raffreddamento al centro del concept termico: le Coolant Distribution Unit STULZ CyberCool SCS15102Wu assicurano il Liquid Cooling dei rack di calcolo, mentre le unità STULZ ABR 2500 CW Computer Room Air Handler provvedono all’Air Cooling dei rack di supporto e alla dissipazione dei carichi termici residui. In combinazione con i sistemi di alimentazione e automazione Siemens e la tecnologia di elaborazione AI NVIDIA, queste soluzioni danno vita a un concetto infrastrutturale integrato, progettato per soddisfare i requisiti impegnativi dei workload AI.
Dal Blueprint all’implementazione
Il risultato è un’architettura di riferimento scalabile che offre un punto di partenza per la pianificazione e la progettazione di Data Center AI ad alta densità nei mercati IEC. Il suo approccio modulare è concepito per contribuire ad accelerare il time-to-compute, favorire un funzionamento efficiente e offrire la flessibilità necessaria per adattare l’infrastruttura ai requisiti specifici di ogni progetto.
Scopri il 100 MW Hyperscale AI Data Center Blueprint di Siemens, sviluppato in collaborazione con STULZ e NVIDIA, e scopri come le competenze congiunte delle tre aziende possono aiutarti a progettare, scalare e ottimizzare infrastrutture per Data Center AI ad alte prestazioni ed efficienti dal punto di vista energetico.