Refrigeranti infiammabili e l’approccio proattivo di STULZ

 

Il contesto e la sfida: Refrigeranti infiammabili e l’approccio proattivo di STULZ

Nel quadro degli sforzi globali volti a contrastare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni di gas serra – sanciti in particolare dall’Emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 – l’Unione Europea si è posta all’avanguardia dell’azione climatica con l’adozione del Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, noto come Regolamento F-Gas. Questo quadro legislativo completo rappresenta un passo decisivo nella lotta contro il cambiamento climatico, introducendo il primo piano mondiale di eliminazione totale degli idrofluorocarburi (HFC) entro il 2050.

Di conseguenza, si è diffuso l’impiego di refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), molti dei quali rientrano nella classificazione A2L, ossia lievemente infiammabili. Sebbene tali refrigeranti presentino un livello di pericolo relativamente contenuto, la loro infiammabilità richiede l’adozione di misure di sicurezza avanzate in conformità alle normative vigenti, in particolare alla EN 378-2:2017 (che, allo stato attuale, non prevede deroghe o semplificazioni per fluidi a bassa infiammabilità).

STULZ integra queste funzioni di sicurezza direttamente nella progettazione dei prodotti, garantendo macchine intrinsecamente sicure. Questa strategia non solo massimizza la sicurezza operativa delle unità, ma semplifica in modo significativo la gestione per il cliente finale, riducendo al minimo il carico operativo e i rischi a lungo termine.

Massimizzare la Sicurezza delle Unità attraverso il Design Integrato

 

Il nostro approccio alla sicurezza, applicato a livello di prodotto nelle linee di chiller, comprende un insieme completo di funzionalità:

  • Sistema di ventilazione ridondante: per le unità a basso livello di rumorosità, i compressori sono installati in compartimenti isolati e ventilati. Questo design integra ventilatori ridondanti preassemblati, che operano continuamente per motivi di sicurezza, garantendo che, in caso di perdita di gas, la concentrazione venga diluita, prevenendo la formazione di un’atmosfera esplosiva.
     
  • Sistema avanzato di rilevazione gas: per le unità a bassa temperatura (fino a -40°C OAT), all’interno del compartimento compressori viene installato un rilevatore di gas refrigerante a livello del pavimento. Questo rilevatore attiva lo spegnimento dell’unità al raggiungimento del 25% del limite inferiore di infiammabilità (LFL), ad eccezione dei componenti della linea di sicurezza. Questo sistema di rilevazione critica soddisfa requisiti rigorosi: è conforme agli standard EN 60079-29-1 e EN 14624, garantisce un livello di integrità della sicurezza SIL2 ed è certificato ATEX zona 1.
     
  • Alimentazione indipendente per i componenti di sicurezza: per garantire la funzionalità continua dei sistemi di sicurezza anche in caso di interruzione della rete elettrica principale, per alcune versioni è prevista una linea di emergenza separata a 230 V AC e un UPS interno. Questo assicura che componenti critici, come i rilevatori di gas e i ventilatori di ventilazione, rimangano operativi in ogni situazione.
     
  • Collaudi di fabbrica e controllo qualità: tutti i chiller finiti vengono sottoposti a rigorosi test funzionali e prove di tenuta, comprensivi della verifica dei parametri di controllo e della calibrazione dei sensori, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità prima della consegna.
Factory Testing and Quality Control

Il Valore Aggiunto di STULZ

STULZ adotta un approccio globale alle misure di sicurezza, offrendo un valore significativo e duraturo al cliente. Integrando la sicurezza nel cuore del prodotto, riduciamo intrinsecamente le complesse responsabilità che normalmente ricadono sull’utente finale per la prevenzione delle esplosioni e la gestione della sicurezza..

Il nostro impegno per soluzioni “Climate. Customized.” significa che, sebbene le nostre unità siano progettate su misura per requisiti specifici, l’attenzione alla sicurezza rimane un principio universale e non negoziabile. Questo approccio proattivo alla sicurezza si traduce in:

  • Riduzione del rischio operativo: minimizzazione della probabilità di incidenti pericolosi legati ai refrigeranti infiammabili.
  • Maggiore affidabilità e disponibilità operativa: mitigando i potenziali problemi di sicurezza, i nostri chiller garantiscono continuità di servizio e riducono i tempi di fermo imprevisti.
  • Riduzione del Total Cost of Ownership (TCO): investire in un chiller STULZ rappresenta una scelta sensata che si ripaga nel corso della vita dell’unità, grazie alla riduzione dei rischi, all’ottimizzazione operativa e a una minore necessità di complessi sistemi di sicurezza esterni o di gestione continua della conformità da parte del cliente.

Da STULZ, le nostre soluzioni sono sinonimo di sicurezza, affidabilità e qualità. Crediamo che la vera eccellenza nella climatizzazione non riguardi solo le prestazioni e l’efficienza, ma anche un impegno costante nella protezione del personale e delle operazioni. Scegliere STULZ significa scegliere un partner che pone la tua sicurezza al centro, in ogni fase del percorso.