Por qué las pequeñas baterías de control pueden convertirse en un gran riesgo para la refrigeración

Un pequeño componente con una función crítica

En la refrigeración crítica, no todos los riesgos provienen de los componentes principales. En ocasiones, un módulo de batería relativamente pequeño puede desempeñar una función mucho más importante de lo que su tamaño podría sugerir.

En los equipos de refrigeración DX, la válvula de expansión electrónica (EEV) depende de un módulo de batería que proporciona alimentación de respaldo temporal en caso de interrupción del suministro eléctrico. Su función es garantizar que la válvula pueda desplazarse hasta una posición segura cuando se produce una pérdida de energía.

Puede parecer un detalle menor, pero resulta fundamental para proteger el circuito frigorífico.

¿Qué sucede durante una interrupción del suministro eléctrico?

Durante el funcionamiento normal, el módulo de batería de la EEV permanece cargado. Si se produce una interrupción del suministro eléctrico, el módulo proporciona la energía suficiente para que el controlador de la EEV complete un cierre controlado de la válvula. Una vez restablecida la alimentación, la batería se recarga y vuelve a quedar en modo de espera.

La importancia de este proceso es sencilla: la válvula debe cerrarse correctamente para evitar que el refrigerante siga desplazándose a través del evaporador y de la línea de aspiración. Si el módulo de batería ha fallado, la válvula puede quedar abierta tras una interrupción eléctrica. Cuando el compresor vuelve a arrancar, una cantidad excesiva de refrigerante líquido puede regresar al compresor. Este fenómeno se conoce como retorno de líquido al compresor o liquid floodback.

¿Por qué el retorno de líquido supone un riesgo tan importante?

Los compresores están diseñados para comprimir vapor refrigerante, no líquido. Dado que el refrigerante líquido es prácticamente incomprensible, si regresa al compresor en condiciones inadecuadas, las consecuencias pueden ser graves.

El retorno de líquido (liquid floodback) puede provocar:

  • Dilución del aceite lubricante.
  • Desgaste de los rodamientos y de los elementos espirales (scroll).
  • Daños en los componentes mecánicos internos.
  • Reducción de la eficiencia del compresor.
  • Y, en el peor de los casos, una avería completa del compresor.

Además, los episodios repetidos de retorno de líquido pueden contribuir al sobrecalentamiento, la pérdida de lubricación y la contaminación del circuito frigorífico.

En un centro de datos u otro entorno de misión crítica, esto no es solo un problema de un componente. Puede convertirse en un problema de disponibilidad del sistema, comprometiendo la continuidad operativa y generando tiempos de inactividad no planificados.

Por qué la antigüedad importa

Como cualquier batería, un módulo de batería de una EEV tiene una vida útil limitada.

El fabricante recomienda sustituir el módulo de batería de la EEV cada cinco años, considerando una temperatura ambiente de funcionamiento de 25 °C. Sin embargo, esta vida útil puede reducirse debido a factores como:

  • Temperaturas ambiente elevadas.
  • Funcionamiento continuo en entornos de alta temperatura.
  • Interrupciones frecuentes del suministro eléctrico.
  • Degradación natural de la batería con el paso del tiempo.

Por ello, el módulo de batería no debe considerarse un componente de "instalar y olvidar". Debe formar parte de un programa de mantenimiento preventivo planificado y de la gestión del ciclo de vida de los equipos.

La sustitución proactiva de estos módulos ayuda a garantizar que la válvula de expansión electrónica pueda actuar correctamente cuando más se necesita, reduciendo el riesgo de retorno de líquido, daños en el compresor y tiempos de inactividad no planificados. En entornos de misión crítica, una intervención sencilla y programada puede marcar una diferencia significativa en la fiabilidad y disponibilidad del sistema.

El enfoque de STULZ

STULZ puede ayudarle a identificar si sus equipos DX están equipados con módulos de batería para la válvula de expansión electrónica (EEV) y si su sustitución debería considerarse como parte de un plan de fiabilidad.

Dependiendo de la instalación, esto puede incluir:

1. Verificación del equipo

No todos los tipos de unidades están equipados con módulos de batería EEV. STULZ puede verificarlo a partir del modelo y número de serie de la unidad.

2. Revisión del ciclo de vida

Los módulos de batería existentes pueden evaluarse en función de su vida útil prevista, el entorno operativo y el historial de funcionamiento de la instalación.

3. Sustitución planificada

Cuando los módulos se acercan o han superado el intervalo de sustitución recomendado, puede planificarse una sustitución proactiva como parte del mantenimiento periódico, en lugar de esperar a que se produzca una avería.

4. Asesoramiento sobre repuestos críticos

STULZ puede ayudar a identificar los repuestos recomendados para cada tipo de unidad y configuración específica.

El objetivo es sencillo: reducir el riesgo de daños evitables en los compresores y garantizar un funcionamiento fiable durante y después de interrupciones en el suministro eléctrico.

Más allá del tamaño del componente

Un módulo de batería puede no parecer una parte fundamental del sistema de refrigeración, pero su función puede ser decisiva. Si falla en el momento equivocado, las consecuencias pueden ir mucho más allá de la propia batería.

La inspección periódica y la sustitución preventiva ayudan a proteger el circuito frigorífico, reducir el riesgo de daños en el compresor y minimizar los tiempos de inactividad no planificados.

En entornos de misión crítica, donde la disponibilidad es esencial, prestar atención a componentes aparentemente pequeños puede marcar una gran diferencia en la fiabilidad y el rendimiento general del sistema.