STULZ refuerza su presencia en España para liderar la climatización del futuro digital
STULZ refuerza su presencia en España con nuevas inversiones y ampliación de capacidades para dar respuesta al fuerte crecimiento del mercado de los centros de datos. Este impulso se enmarca en un contexto de rápida expansión impulsada por la adopción del cloud, el avance de la inteligencia artificial y la consolidación de arquitecturas de alta densidad.
Como parte de este plan de crecimiento, STULZ ha puesto en marcha varias iniciativas clave:
- La ampliación de la planta de producción en Esquivias (Toledo) mediante una nueva nave logística de 14.000 m², destinada a incrementar la capacidad operativa y optimizar los plazos de suministro.
- La apertura de STULZ Aragón en el Parque Tecnológico Walqa (Huesca), que permite reforzar la proximidad al cliente y ampliar la cobertura de servicios en la región.
- El desarrollo de nuevas líneas de innovación en refrigeración de precisión, orientadas a satisfacer las exigencias de los centros de datos de alta densidad y otras infraestructuras críticas.
STULZ Aragón - Parque Tecnológico Walqa
Ampliación planta de producción Esquivias
Web El Instalador
Revista El Instalador
Linkedln